FactoryTalk Remote Access에서 장치로의 원격 연결 승인
패널에 있고
FactoryTalk Remote Access
응용 프로그램에서 원격 액세스 승인
이 활성화되어 있는 경우 장치에 원격으로 연결하려는 FactoryTalk Remote Access
사용자로부터 요청을 받을 수 있습니다. 그러면 원격 장치에 대한 연결 요청을 승인하거나 거부해야 합니다.- 장치에서FactoryTalk Remote Access위젯을 사용하여 화면을 엽니다.시작 페이지에서 OptixPanel 템플릿을 사용하여 프로젝트를 만든 경우설정을 선택한 다음FT Remote Access를 선택합니다.
- 위젯의연결에는 장치에서 실행 중인FT Remote Access Runtime 버전이 표시됩니다.FT Remote Access 위젯 하단에 요청을 승인하거나 거부하는 메시지가 나타납니다.
- FactoryTalk Remote Access사용자가 원격 장치에 연결하도록 허용하려면예를 선택하여 연결을 승인하거나아니요를 선택하여 요청을 거부합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.