템플릿 가져오기
프로젝트 보기
의 노드에 템플릿을 배치하여 프로젝트에 개체, 개체 유형 또는 변수를 추가합니다.
팁:
템플릿이 그래픽 개체인 경우 라이브러리에서 편집기로 그래픽 요소를 끌어다 놓을 수 있습니다.
- 주 도구 모음에서를 선택합니다.템플릿 라이브러리
- (선택 사항)라이브러리에서이미지를 선택하고라이브러리 요소의 경로 보존을 선택합니다.팁:기본적으로, 종속성이 있는 템플릿을 가져오면 개체는 가져온 템플릿의 상위 노드에 만들어집니다. 라이브러리 요소의 경로를 보존하면 템플릿 종속성을 원래 노드로 가져올 수 있습니다.예를 들어,라이브러리 요소의 경로 보존이 활성화된 상태에서모델폴더에 있는 개체에 종속된 위젯을 가져오면 개체가모델폴더에 다시 만들어집니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 라이브러리의 템플릿을프로젝트 보기의 노드로 끌어옵니다.
- 그래픽 개체 템플릿을라이브러리에서 편집기 또는프로젝트 보기로 끌어옵니다.
- 템플릿이 개체 유형인 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
- 유형으로 가져오기. 템플릿을 기반으로 하는 개체 유형을 프로젝트에 추가합니다.
- 인스턴스로 가져오기. 템플릿을 기반으로 하는 개체 인스턴스를 프로젝트에 추가합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.