글꼴 가져오기
TTF
또는 OTF
형식의 사용자 지정 글꼴을 사용하도록 FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 구성할 수 있습니다. 기본값이 아닌 다른 글꼴을 사용하려면 해당 글꼴을 프로젝트로 가져와서 개체 속성으로 사용할 수 있도록 합니다.
팁:
폴더에 복사할 수 있습니다.
FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기
를 사용하는 경우 이 절차를 수행하는 대신 사용자 지정 TTF
또는 OTF
글꼴 파일을 ProjectName
\ProjectFiles\Font- 주 도구 모음에서를 선택합니다.프로젝트 파일 찾아보기
- 프로젝트 파일에서를 선택합니다.파일 가져오기
- 가져올 글꼴을 찾아 선택한 다음열기를 선택합니다.프로젝트에 대해 선택한 글꼴을 장치에서 사용할 수 있고 필요한 문자를 지원하는지 확인합니다.
- 프로젝트 파일을 닫습니다.팁: 글꼴 모음, 두께, 기울임꼴, 크기 및 색상을 변경하려면 스타일시트 항목을 참조하십시오.
이제 개체의
글꼴 모음
속성에서 글꼴을 사용할 수 있습니다.글꼴
의견을 작성 부탁드립니다.