직사각형

런타임 시 표시되는 직사각형 또는 정사각형입니다. 직사각형을 사용하여 버튼을 만들거나 다른 관련 개체를 그룹화할 수 있습니다.

사용 사례

개체의 배경을 정의하거나(예: 패널), 관련 개체를 시각적으로 그룹화하거나, 사용자 지정 버튼을 만듭니다.

예제

사용자 지정 버튼
사용자 지정 버튼을 만드는 데 사용되는
직사각형
,
이미지
레이블
개체입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal