트렌드 구성

트렌드 개체에 표시할 데이터 소스를 구성합니다. 각 데이터 포인트마다 펜을 추가하여 트렌드 차트에 그릴 수 있습니다. 데이터베이스의 과거 데이터 트렌드를 분석할 때 로거가 데이터를 캡처하지 않는 지점 사이에 트렌드 라인이 그려집니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서
    트렌드
    개체를 포함할 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    새로 만들기
    데이터 컨트롤
    트렌드
    를 선택합니다.
  2. 속성
    트렌드 모드
    에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 일반
      . 트렌드 차트의 기본 모드입니다. 트렌드 차트를 탐색하고 확대/축소합니다.
    • 추적
      . 차트에 시간 추적을 추가하여 중요한 데이터 요소를 표시합니다.
    • 범위
      . 트렌드 차트에서 시간 범위를 선택, 이동 및 크기 조정합니다.
    팁: 트렌드 개체는
    시간 추적 지우기
    시간 범위 지우기
    메서드를 노출합니다. 트렌드 차트에서 시간 추적 및 시간 범위를 제거하려면 이러한 메서드를 버튼 이벤트와 연결하면 됩니다. 자세한 내용은 기존 이벤트에 메서드 추가 항목을 참조하십시오.
  3. 모델
    과 데이터를 얻으려는 노드 또는 데이터베이스 사이에 동적 링크를 만듭니다.
    동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
    팁: 데이터 로거 데이터에 대한 트렌드 및 트렌드 펜을 구성하려면
    프로젝트 보기
    에서 편집기의 트렌드에 데이터 로거를 놓습니다. 
    속성
    의 트렌드
    모델
    에 데이터 로거를 놓을 수도 있습니다.
  4. (선택 사항) 트렌드 속성을 구성합니다.
    • 쿼리
      . 데이터를 필터링하는 SQL 쿼리입니다. 쿼리에 대한 자세한 내용은 SQL 쿼리 섹션을 참조하십시오.
    • 새로 고침 시간
      . 샘플링 시간입니다.
    • 참조 시간대
      . X축 날짜와 시간의 시간대입니다.
  5. 아래
    트렌드펜
    #
    을 펜 데이터 소스와 연결합니다.
    데이터 유형
    데이터 소스
    특정 변수의 실시간 값
    변수에 대한 동적 링크입니다.
    데이터 로거로 샘플링된 실시간 값
    데이터 로거의
    마지막 값
    속성에 대한 동적 링크입니다.
    데이터베이스에 저장된 변수의 과거 값
    데이터베이스의 관심 열 이름입니다.
    데이터베이스의 관심 열에 대한 동적 링크를 만들지 마십시오. 대신 열의 이름을 입력하십시오.
  6. (선택 사항) 펜 속성을 구성합니다.
    • 두께
      . 펜 라인의 두께입니다.
    • 제목
      . 펜 제목입니다.
    • 색상
      . 펜 라인의 색상입니다.
    • 활성화됨
      . 펜을 표시하거나 숨깁니다.
  7. (선택 사항) 펜에 임계값을 추가하려면
    임계값
    옆에서
    Add
    을 선택하고
    임계값
    #
    속성을 구성합니다.
    • . Y축의 임계값 라인 위치입니다.
    • 색상
      . 임계값 라인 색상입니다.
    • 두께
      . 임계값 라인 두께입니다.
  8. (선택 사항) 펜을 추가하려면
    옆에서
    Add
    을 선택하고 5 항목을 반복합니다.
  9. (선택 사항)
    트렌드펜
    을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    YAxis
    를 선택하여 Y축을 추가합니다.
    팁: 트렌드 펜에 Y축을 더 추가하면 동일한 데이터를 다양한 배율로 시각화하는 데 유용합니다. 배율은
    최댓값
    최솟값
    속성을 설정하여 제어합니다.
  10. (선택 사항) X축 속성을 구성합니다.
    • 대화형
      . 런타임 시 X축을 대화형으로 만듭니다.
      일반
      트렌드 모드
      에만 적용됩니다.
    • 날짜 및 시간
      . 런타임 시 X축에 표시되는 날짜 및 시간입니다. 기본값은 현재 시간입니다.
    • 위치
      날짜 및 시간
      을 지정하는 경우 X축 위치를 다음 중 하나로 설정할 수 있습니다.
      • 왼쪽
        . 지정된 날짜와 시간을 X축 왼쪽에 표시합니다.
      • 오른쪽
        . 지정된 날짜와 시간을 X축 오른쪽에 표시합니다.
      • 가운데
        . 지정된 날짜와 시간을 X축 가운데에 표시합니다.
    • 팔로우
      . 런타임 시 시간이 지남에 따라 X축을 자동으로 스크롤합니다.
    • 시간 창
      . 트렌드로 표시되는 시간 간격(밀리초)입니다.
  11. (선택 사항) Y축 속성을 구성합니다.
    • 자동 스케일링
      . 최솟값과 최댓값을 기준으로 런타임 시 Y축의 크기를 조정합니다.
    • 대화형
      . Y축을 대화형으로 만듭니다.
    • 최솟값
      . Y축에 표시되는 최솟값입니다.
    • 최댓값
      . Y축에 표시되는 최댓값입니다.
  12. (선택 사항)
    트렌드
    개체의
    새로 고침
    메서드를 이벤트에 추가합니다.
    예를 들어,
    새로 고침
    메서드를
    버튼
    개체의
    MouseClick 이벤트
    와 연결합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal