히스토그램 차트 구성

히스토그램 차트
개체를 구성하여 프로젝트 노드 또는 데이터베이스에서 데이터를 가져옵니다.
  1. 프로젝트 보기
    UI
    에서 컨테이너를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음
    새로 만들기
    데이터 컨트롤
    히스토그램 차트
    를 선택합니다.
  2. 속성
    에서
    모델
    속성과 노드 간에 동적 링크를 만듭니다.
    선택한 노드
    샘플 쿼리
    콤보 상자
    데이터베이스 개체
    SELECT Column1, Column2 FROM TableName ORDER BY Column1 DESC LIMIT 50
    데이터베이스 테이블에 포함된 값입니다.
    프로젝트 노드
    SELECT * FROM Model WHERE BrowseName LIKE "Motor%"
    모든 직계 하위 노드의 특성 또는 속성 값입니다.
    동적 링크에 대한 자세한 내용은 동적 링크 만들기에서 참조하십시오.
  3. (선택 사항)
    ItemKind
    를 설정하여 개체에 표시할 항목의 종류를 지정합니다.
    팁:
    ItemKind
    속성은 하위 노드 간에 인식되는 개체 또는 변수 유형을 사용하여 자동으로 설정됩니다.
    예를 들어 모델이
    Motor
    개체 유형의 여러 인스턴스를 포함하는 폴더 노드를 기반으로 하는 경우
    ItemKind
    유형에 대한 참조를 사용하여 자동으로 설정됩니다. 이 경우 표시되는 값은 다양한 인스턴스(, , 등)의 특성 또는 속성입니다.
  4. 레이블
    과 변수 인수(예: ) 간에 동적 링크를 만들어서 차트 레이블을 구성합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal