그래픽 개체를 이동 가능하게 만들려면

사용자가 런타임 시 개체를 끌 수 있도록 컨테이너 또는 그리기 개체를 이동 가능하게 만듭니다.
팁: 이동 가능한 대화 상자 및 기타 부동 인터페이스 요소를 만들 수 있습니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 개체를 선택합니다.
  2. 속성
    에서
    이동 대상
    을 설정합니다.
    • 없음
      . 런타임 시 개체를 끌어올 때 개체가 이동하지 않습니다.
    • 셀프
      . 런타임 시 개체를 끌어올 때 개체가 이동합니다.
    • <AncestorObject>
      . 상위 및 하위 개체는 런타임 시 이동 가능한 개체를 끌어올 때 이동합니다.
예제
다음과 같은 시나리오를 생각해 볼 수 있습니다.
  • 파란색 직사각형 개체는 주황색 직사각형 객체의 하위 항목입니다.
  • 파란색 직사각형의
    이동 대상
    이 주황색 직사각형으로 설정되어 있습니다.
  • 런타임 시 파란색 직사각형을 끌어오면 파란색 직사각형과 주황색 직사각형이 모두 이동합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal