공용 속성
UI 개체의 사용 가능한 속성은 선택한 개체에 따라 다릅니다.
노트:
비특정 숫자 값이 있는 속성의 경우 자동 값은 -1과 같습니다. 속성에서 자동을 두 번 클릭하면 -1이 나타납니다. 속성에 -1을 입력하면 값이 자동으로 표시됩니다.
속성 | 설명 | 값 |
---|---|---|
이름 | 개체의 이름. | 문자열 값. |
유형 | 개체의 유형. | 편집할 수 없는 값. |
모양
속성 | 설명 | 값 |
---|---|---|
표시 | 런타임 시 개체의 표시 여부 |
|
활성화됨 | 개체가 런타임에 사용자 상호 작용을 허용하는지 여부 |
|
불투명도 | 개체의 투명도 | 0-100의 숫자 값으로 0을 사용하면 개체가 투명해집니다. |
깜박임 | 개체가 주기적으로 깜박이도록 허용하고 개체가 표시되지 않으면 무시됩니다. |
|
회전 | 중심점을 기준으로 개체를 회전합니다. | 숫자 값. 양수 값은 시계 방향 회전을 각도 단위로 나타냅니다. |
테두리 색상 | 개체의 테두리 색상 | 연결된 태그의 선택되거나 입력된 색상입니다. |
채우기 색상 | 개체의 채우기 색상 | 연결된 태그의 선택되거나 입력된 색상입니다. |
테두리 두께 | 개체 테두리의 두께(픽셀 단위) | 숫자 값. |
모퉁이 반지름 | 직사각형 모퉁이의 곡률(픽셀 단위) | 숫자 값. |
적중 테스트 표시 | 런타임 시 이벤트 메서드를 수행할 개체를 사용자가 선택할 수 있는지 여부 |
|
이동 대상 | 개체 또는 상위 개체가 런타임에 이동할 수 있는지 여부를 결정합니다. |
|
크기 및 레이아웃
속성 | 설명 | 값 |
---|---|---|
가로 맞춤 | 선택한 개체를 창에서 가로로 정렬 |
|
세로 맞춤 | 선택한 개체를 창에서 세로로 정렬 |
|
너비 | 개체의 너비 | 숫자 값(픽셀 단위) |
높이 | 개체의 높이 | 숫자 값(픽셀 단위) |
왼쪽 여백 | 창의 왼쪽 가장자리와 개체의 왼쪽 측면 사이의 거리(픽셀) | 숫자 값 |
상단 여백 | 창 상단과 개체 상단 사이의 거리(픽셀) | 숫자 값 |
오른쪽 여백 | 창의 오른쪽 가장자리와 개체의 오른쪽 측면 사이의 거리(픽셀) | 숫자 값 |
하단 여백 | 창 하단과 개체 하단 사이의 거리(픽셀) | 숫자 값 |
의견을 작성 부탁드립니다.