개체 순서 변경

편집기에서 선택한 개체를 다른 개체 앞이나 뒤로 이동합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 컨테이너를 두 번 클릭하거나
    Editor
    을 선택합니다.
    편집기에서 별도의 탭이 열립니다.
  2. 이동할 개체를 선택합니다.
    팁: 여러 개체를 선택하려면
    Ctrl
    키를 누른 채 여러 개체를 선택합니다.
  3. 편집기 도구 모음에서 다른 개체와 관련하여 개체를 이동할 단추를 선택합니다.
    • 맨 뒤로 보내기
      . 편집기에서 모든 개체 뒤로 개체를 보냅니다.
    • 뒤로 보내기
      . 편집기에서 다음 개체 뒤로 개체를 보냅니다.
    • 앞으로 가져오기
      . 편집기에서 다음 개체 앞으로 개체를 가져옵니다.
    • 맨 앞으로 가져오기
      . 편집기에서 모든 개체 앞으로 개체를 가져옵니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal