개체 정렬

디자인 영역에서 선택한 개체를 세로 또는 가로로 정렬합니다. 개체를 정렬하면 선택한 항목의 여백이 늘어나거나 줄어듭니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 컨테이너를 두 번 클릭하거나
    Editor
    을 선택합니다.
    편집기에서 별도의 탭이 열립니다.
  2. 정렬할 개체를 선택합니다.
    팁: 여러 개체를 선택하려면
    Ctrl
    키를 누른 상태에서 여러 개체를 선택합니다.
  3. 디자인 영역 도구 모음에서 아이콘을 선택하여 디자인 영역에서 선택한 개체를 정렬합니다.
    • 왼쪽 테두리에 맞춥니다.
    • 위쪽 테두리에 맞춥니다.
    • 오른쪽 테두리에 맞춥니다.
    • 아래쪽 테두리에 맞춥니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal