FTP를 통한 주기적 파일 전송 구성
FTPClientLogic
과 PeriodicActionLogix
를 결합하면 주기적, 비대화형 방식으로 파일 및 폴더의 업로드와 다운로드를 자동화할 수 있습니다. 이 FTP 서버 구성을 사용하여 장치 간의 파일 및 폴더 전송을 자동화할 수 있습니다.- C:/FtpServer폴더를 만들고 이 폴더 안에myDocument.txt파일을 만듭니다.
- C:/FtpServer를 FTP 서버의 시작 폴더로 설정합니다.
- FTP 서버를 시작합니다.
- 전송할 파일 및 폴더는FileTransferDownload및FileTransferUpload.를 통해 이미 구성되어 있습니다.프로젝트의 페이지에는 다음이 포함됩니다.
- FTP 클라이언트 구성. FTP 클라이언트의 구성 매개 변수를 변경할 수 있습니다.OverwriteExistingItems스위치는 기존 파일을 덮어써야 하는지 여부를 정의합니다.
- 파일 전송.ConnectFTPClient및DisconnectFTPClient메서드를 사용하여 FTP 클라이언트를 연결하거나 연결을 끊고DownloadItem및UploadItem메서드를 사용하여 다운로드하거나 업로드하는 방법을 보여줍니다.
- 정기적인 백업 메서드.PeriodicActionLogic스크립트를 사용하여 지정된 파일을 정기적으로 다운로드할 수 있습니다. 이 스크립트는Period가 30초로 설정되고Action이DownloadItem으로 설정되어 구성됩니다. 예제 다운로드 항목을 참조하십시오.
파일 전송
백업
의견을 작성 부탁드립니다.