파일 서명 및 확인 구성
파일 서명 및 확인 NetLogic을 추가하여 파일에 전자적으로 서명하고 서명된 파일의 무결성을 확인합니다.
- 주 도구 모음에서를 선택합니다.템플릿 라이브러리
- 라이브러리에서File sign and verify를 검색합니다.
- 구성 요소에서파일 서명 및 확인을프로젝트 보기의NetLogic으로 끌어옵니다.
- 닫기를 선택합니다.
- 프로젝트 보기에서FileSignVerify를 선택합니다.
- 속성의PublicKey에 공개 키의 경로를 입력합니다.예를 들어,%PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem를 입력합니다.팁: 공개 키는 나중에 생성합니다.
- PrivateKey에 개인 키의 경로를 입력합니다.예를 들어,%PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem를 입력합니다.팁: 개인 키는 나중에 생성합니다.
FileSignVerify
NetLogic은 다음과 같은 이벤트 메서드를 노출합니다.- GeneratePublicAndPrivateKey. 파일 서명을 위한 공개 및 개인 키 쌍을 생성합니다.
- SignFile. 매개 변수로 전달된 파일에 서명합니다.
- VerifyFileSignature. 매개 변수로 전달된 파일 및 서명의 무결성을 확인합니다.
응용 프로그램 인터페이스를 디자인하고 이벤트를 노출된 메서드와 연결합니다.
팁:
샘플 프로젝트 다운로드:
FileSignAndVerify.zip.서명
확인
의견을 작성 부탁드립니다.