다른 개체의 개체로 이벤트 추가

개체에서 다른 개체로 이벤트를 추가하여 여러 개체에 대해 동일한 이벤트가 다시 만들어지지 않도록 합니다.
  1. 프로젝트 보기
    에서 이벤트를 추가할 개체를 선택합니다.
  2. 속성
    이벤트
    뒤에서
    Add
    외부 이벤트 추가
    를 선택합니다.
  3. 현재 개체에 추가하려는 이벤트를 가진 개체로 이동하여 이벤트를 선택한 다음
    선택
    을 선택합니다.
  4. 메서드를 이벤트와 연결하려면 이벤트 뒤에서
    Add
    순 메서드 추가
    를 선택하고 원하는 메서드를 선택합니다.
  5. 선택 창에서 메서드를 찾아 선택하고 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
    • 전역 메서드
      를 추가하려면
      명령
      노드를 확장하고 메서드 노드를 확장하여 메서드를 선택합니다.
    • 로컬 노드
      를 추가하려면 개체의 노드를 확장하여 메서드를 선택합니다.
  6. 선택
    을 선택합니다.
  7. (선택 사항) 메서드에 인수가 필요한 경우 메서드를 확장하고 인수를 설정합니다.
  8. (선택 사항) 4~6 단계를 반복하여 추가 메서드를 이벤트에 연결합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal