데이터베이스 테이블을 CSV 파일로 내보내기
일반 테이블 내보내기 도구 스크립트를 사용하여 테이블 콘텐츠를 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다.
필수 구성 요소
- 데이터베이스 테이블을 CSV 파일로 내보내려면
- 도구 모음에서를 선택하고템플릿 라이브러리Generic Table Exporter를 검색합니다.
- 라이브러리의구성 요소에서일반 테이블 내보내기 도구를프로젝트 보기의NetLogic으로 끌어옵니다.
- 속성에서 다음을 완성합니다.
- CSVPath. 경보 기록을 내보낼 CSV 파일의 경로입니다.
- FieldDelimiter. 행 값을 구분하는 데 사용되는 문자입니다.
- 테이블. 데이터베이스 테이블입니다.
- 쿼리. 데이터를 필터링하기 위한 SQL 쿼리입니다. 자세한 내용은 사용 사례 항목을 참조하십시오.
- WrapFields.
- GenericTableExporter의내보내기메서드를 이벤트와 연결합니다.예를 들어,내보내기메서드를 버튼의MouseClick 이벤트와 연결합니다.
csv
내보내기
의견을 작성 부탁드립니다.