데이터베이스 테이블 구성
데이터베이스 구조를 수동으로 구성하고 NetLogic 메서드로 채우거나 OPC UA 클라이언트를 사용하여 채울 수 있습니다.
필수 구성 요소
- 데이터베이스 테이블을 구성하려면
- 프로젝트 보기에서데이터베이스개체를 선택합니다.
- 속성에서테이블옆에 있는를 선택하여 데이터베이스 테이블을 추가합니다.
- 열옆에 있는를 선택하여 테이블 열을 만듭니다.
- (선택 사항) 열 값의 데이터 유형을 변경하려면열옆에 있는#BaseDataType을 선택하고 다른 데이터 유형을 선택합니다.
- 열값을 입력하거나 동적 링크를 만듭니다.#
- (선택 사항) 열 이름을 변경하려면열위로 마우스를 가져가서#을 선택하고 사용자 지정 이름을 입력합니다.
- 내장형 데이터베이스를 사용하는 경우레코드 제한을 설정합니다.
- 최소레코드 제한값은1000입니다.
- 레코드 제한속성은Timestamp또는Time이름을 가진 테이블에 하나 이상의 열이 있고 데이터 유형이DateTime인 경우에만 적용됩니다.Time또는Timestamp열은 데이터베이스를 사용하여 로거의 데이터를 저장하는 경우 테이블에 자동으로 추가됩니다.
런타임 시 레코드 제한을 초과하는 모든 레코드가 삭제됩니다.중요: 레코드는0.1%의 제한 값과 동일한 임계값을 초과하면 삭제됩니다. 예를 들어,레코드 제한이10000으로 설정된 경우10010레코드에 도달하면 가장 오래된10개의 레코드가 자동으로 삭제됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.