컨버터

컨버터를 사용하여 소스 값을 변환한 다음, 이 값을 상위 노드에 할당합니다.
팁: 여러 복합 동적 링크에서 컨버터 및 해당 속성을 사용하려면 컨버터 유형을 만든 다음, 여러 복합 동적 링크에서 컨버터 유형 인스턴스를 사용합니다. 컨버터와 해당 속성을 하나의 복합 동적 링크에서 사용하려면 로컬 컨버터를 만듭니다.

컨버터 유형 및 컨버터 인스턴스

컨버터 유형을 만든 다음 여러 복합 동적 링크에서 컨버터 유형의 인스턴스를 사용합니다. 컨버터 유형 만들기복합 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.
FactoryTalk Optix Studio
에는 다음과 같은 미리 정의된 컨버터 유형이 포함됩니다.

로컬 컨버터

로컬 컨버터는 다른 복합 동적 링크에서 재사용할 수 없는 단일 복합 동적 링크에만 해당됩니다. 복합 동적 링크 만들기 항목을 참조하십시오.

컨버터 예

복합 동적 링크 편집기의 컨버터 예에는 다음이 포함될 수 있습니다.
항목
이름
설명
1
상위 변수
컨버터 출력인 변수 값.
2
동적 링크 방향
컨버터 출력과 컨버터 논리 사이의 방향입니다. 다음 아이콘을 선택하면 방향이 바뀝니다.
  • 소스 노드에서 상위로 읽습니다.
  • 상위에서 소스 노드로 씁니다.
  • 소스 노드에서 상위로 읽고 상위에서 소스 노드로 씁니다.
3
삽입
다른 컨버터 블록을 삽입합니다.
4
컨버터 이름
컨버터 개체의 이름입니다.
5
컨버터 속성
속성 값을 다음으로 설정할 수 있습니다.
  • 정적 값
  • 동적 링크
  • 여러 컨버터
6
소스 동적 링크
변수나 태그 값 또는 다른 컨버터에 대한 동적 링크입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal