UI 컨트롤에 대한 런타임 통신 오류

유형 보기
UI 컨트롤
은 그래픽 요소가 태그 값을 쓰거나 표시할 수 없으면 런타임 시 빨간색 윤곽선이 표시됩니다.
컨트롤러에 대한 유효한 프로그래밍 가능 연결 또는 물리적 연결이 없거나 동적 링크의 태그가 컨트롤러에 없으면 빨간색 윤곽선이 나타납니다. 빨간색 윤곽선은 그래픽 요소에 오류가 있음을 나타냅니다.
오류가 있는 UI 컨트롤은 빨간색 윤곽선으로 표시되며 빨간색 X가 표시될 수 있습니다. 런타임 시 오류가 발생한 예시 텍스트 상자는 다음과 같이 나타날 수 있습니다.
탐색 요소와 같은 추가 콘텐츠를 포함하는 컨트롤의 경우 잘못된 태그에만 빨간색 윤곽선이 표시됩니다.
이 오류를 표시하는 그래픽 요소의 경우 컨트롤러와의 연결을 해결하고 컨트롤러에 태그가 있는지 확인합니다.
노트: 예를 들어 안전 태그에 쓸 때 태그 쓰기 실패가 발생하면 해당 태그를 참조하는 모든 컨트롤에 예상되는 오류 메시지가 잠시 나타납니다. 오류는 태그에 쓰려고 시도하는 컨트롤만이 아닌 레이블에 나타납니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal