OMRON Fins 드라이버
OMRON Fins 드라이버로 작업할 때는 다음 지침을 준수하십시오.
지원되는 컨트롤러
이 드라이버는 OMRON® CJ 및 CP 컨트롤러 제품군을 지원합니다.
중요:
이 드라이버는 CJ2 컨트롤러 제품군과 함께 테스트되었습니다.
컨트롤러 태그 가져오기
오프라인 모드의 TXT 파일에서만 태그를 가져올 수 있습니다.
중요:
CX-Programmer에서
FactoryTalk Optix Studio
항목으로 태그를 가져오기 전에 기호 테이블을 TXT 파일로 복사합니다.자세한 내용은 제품 설명서를 참조하십시오.
데이터 유형
컨트롤러 데이터 유형 | FactoryTalk Optix 데이터 유형 | 길이 | |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1비트 | |
CHANNEL | INT16 | 2바이트 | |
COUNTER | INT16 | 2바이트 | |
WORD | UINT16 | 2바이트 | |
DWORD | UINT32 | 4바이트 | |
LWORD | UINT64 | 8바이트 | |
INT | INT16 | 2바이트 | |
DINT | INT32 | 2바이트 | |
UINT | UINT16 | 2바이트 | |
UINT_BCD | UINT16 | 2바이트 | |
UDINT | UINT32 | 4바이트 | |
UDINT_BCD | UINT32 | 4바이트 | |
LINT | INT64 | 4바이트 | |
ULINT | UINT64 | 8바이트 | |
ULINT_BCD | UINT64 | 8바이트 | |
REAL | FLOAT | 4바이트 | |
LREAL | DOUBLE | 8바이트 | |
TIMER | INT16 | 2바이트 | |
STRING | STRING | LENGTH | |
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] |
컨트롤러 메모리 영역 | FactoryTalk Optix 메모리 영역 | 참고 |
---|---|---|
CIO | CIO area | |
A | Auxiliary area | |
T | Timer | |
C | Counter | |
D | 데이터 메모리 | |
H | Holding area | |
W | Work area | |
Ex | EM area CurrentBank | 현재 뱅크의 메모리 위치 x를 해결합니다. |
Ex_y | EM area | 현재 뱅크의 메모리 위치 y를 해결합니다. |
IR | 지원되지 않음 | |
DR | 지원되지 않음 | |
TK | 지원되지 않음 |
OMRON Fins
OMRON Fins 드라이버
의견을 작성 부탁드립니다.