Micro 컨트롤러 드라이버
Micro 컨트롤러 드라이버로 작업할 때는 다음 지침을 따르십시오.
지원되는 컨트롤러
Micro 컨트롤러 드라이버는
Micro800™
컨트롤러 및 MicroLogix™
1400 컨트롤러, SLC 500 컨트롤러를 지원합니다.
팁:
1761-NET-ENI(W) 모듈을 사용하여 지원되는 컨트롤러의 직렬 포트와 통신하는 경우 FactoryTalk Optix로 작업하려면 시리즈 C 또는 시리즈 D 1761-NET-ENI(W) 모듈을 사용해야 합니다.
컨트롤러 태그 가져오기
Micro 컨트롤러 드라이버를 사용하면 온라인 모드의
Micro800
컨트롤러에서 태그를 가져올 수 있습니다.이 통신 드라이버는 컨트롤러 프로젝트에 정의된 사용자 지정 데이터 유형 가져오기를 지원합니다.
데이터 유형
Micro 컨트롤러 드라이버는 다음 데이터 유형을 지원합니다.
데이터 유형 | FactoryTalk Optix 데이터 유형 |
---|---|
BOOL | Boolean |
SINT | SByte |
DINT | Int32 |
REAL | Float |
STRING | String |
LREAL | Double |
INT | Int16 |
LINT | Int64 |
USINT | Byte |
BYTE | |
UINT | UInt16 |
WORD | |
UDINT | UInt32 |
DATE | |
TIME | |
DWORD | |
ULINT | UInt64 |
LWORD |
Micro 컨트롤러
Micro 컨트롤러 드라이버
의견을 작성 부탁드립니다.