경보 세부 정보 보기

경보 요약
또는
경보 관리자
에서 보기를 열어 선택한 경보에 대한 세부 정보를 표시할 수 있습니다.
경보 세부 정보
경보 변수
설명
현재 상태
경보 요약의 현재 상태입니다. 현재 상태 필드에는 경보 논리에 따라 값이 표시됩니다.
메시지
경보가 활성 상태일 때 표시되는 경보 이벤트와 관련된 메시지입니다. 적용 가능한 가장 높은 경보 상태에 대한 메시지를 표시합니다.
상태
상태에는 경보의 모든 조건 조합이 표시됩니다. 경보에 조건이 경보 활성 또는 미승인됨인 경우 경보가 경보 활성 또는 미승인됨으로 나타납니다.
심각도
경보 조건의 할당된 우선 순위에 매핑된 숫자 값입니다.

    1-250(낮음)

    251-500(중간)

    501-750(높음)

    751-1,000(긴급)

확인됨
경보가 확인되면 표시됩니다.
미확인
경보가 확인되지 않으면 표시됩니다.
금지 상태
경보에 둘 이상의 금지 상태가 있는 경우 가장 높은 금지 상태의 아이콘이 테이블에 표시됩니다. 아이콘이 표시되지 않으면 경보의 품질이 양호하고 비활성화, 억제 또는 보류되지 않은 것입니다.
이름
경보 이벤트를 생성한 경보 개체의 이름입니다.
소스 변수
이벤트에서 모니터링하는 변수입니다.
품질
폴트가 발생한 경보인 경우 폴트 정보를 표시합니다.

    양호 - 경보가 폴트 상태가 아님

    불량 - 경보가 폴트 상태임: 컨트롤러에 연결할 수 없거나 IBA/TBA에 대해 InFaulted 변수가 참으로 설정되었습니다.

이벤트 시간
경보 이벤트가 발생한 날짜 및 시간입니다.
경보 활성 시간
선택한 경보가 경보 활성 상태로 전환된 시간입니다.
경보 없음 시간
선택한 경보가 일반 또는 경보 없음 상태로 전환된 시간입니다.
보류 기간
새로운 상태 변경에 대한 알림을 방지하기 위해 선택한 경보 조건이 보류되는 기본 시간입니다. 보류 기간은 프로젝트의 경보에 할당됩니다.
최대 보류 시간
경보를 보류할 수 있는 최대 시간입니다.
보류 시간
선택한 경보가 보류된 시간입니다.
보류 해제 시간
선택한 경보가 보류 해제된 시간입니다. 경보가 현재 보류되어 있는 경우 이 시간은 보류 기간이 만료되었을 때 경보가 자동으로 보류 해제되는 시간입니다.
활성화 시간
선택한 경보가 활성화된 시간입니다.
비활성화 시간
선택한 경보가 비활성화된 시간입니다.
억제 시간
선택한 경보가 억제된 시간입니다.
억제 해제 시간
선택한 경보가 억제 해제된 시간입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal