UTC 시간대로 경보 보기
UTC(협정 세계 표준시) 시간대로 이벤트를 보려면
경보 그리드
개체의 시간
속성에 별칭을 지정합니다. UTC는 전 세계 모든 시간대의 기준이 되는 시간 표준입니다. UTC 시간대로 경보를 보면 모든 사용자가 경보에 대해 동일한 타임스탬프를 볼 수 있습니다.- 주 도구 모음에서를 선택합니다.템플릿 라이브러리
- 템플릿 라이브러리에서Widgets를 선택합니다.
- 경보 그리드개체를UI폴더의 원하는 폴더로 끌어옵니다.경보그리드#(type)가 나타납니다.
- 템플릿 라이브러리에서닫기를 선택합니다.
- 편집기에서 경보 그리드를 선택한 후속성에서 다음을 수행합니다.
- 타임스탬프를 확장합니다.
- 데이터 그리드범주를 확장합니다.
- 열범주를 확장한 다음,데이터항목템플릿을 선택합니다.
- 텍스트에서를 선택합니다.동적 링크 추가
- 동적 링크창에서별칭을 확장합니다.
- 경보 조건을 확장한 다음시간을 선택합니다.
- 선택을 선택합니다.
경보 기록 그리드
현지 시간
시간대
의견을 작성 부탁드립니다.