경보 그리드 만들기

각 경보의 상태를 연속으로 표시하는
경보 그리드
를 만듭니다.
  1. 경보 그리드
    에 포함된 개체를 사용자 지정하여 그리드의 모양을 변경하고 특정 경보 정보를 표시합니다.
  2. 주 도구 모음에서
    템플릿 라이브러리
    를 선택합니다.
  3. 템플릿 라이브러리
    에서
    Widgets
    를 선택합니다.
  4. 구성 요소
    에서
    경보 그리드
    UI
    폴더의 폴더로 끌어놓습니다.
    경보그리드#(type)
    가 나타납니다.
  5. 템플릿 라이브러리
    에서
    닫기
    를 선택합니다.
  6. (선택 사항) 편집기에서 경보 그리드와 경보 그리드의 버튼을 선택하여 그리드와 버튼의
    속성
    이벤트
    를 사용자 지정합니다. 예를 들어, 그리드의 모양을 변경하려면:
    • 행 색상
      . 배경색 행을 선택하거나
      동적 링크 추가
      를 선택하여 색 값을 사용해 태그에 바인딩합니다.
    • 행 텍스트 색상
      . 경보 그리드의 텍스트 색상을 선택하거나
      동적 링크 추가
      를 선택하여 색 값을 사용해 태그에 바인딩합니다.
  7. (선택 사항) 런타임 시 추가 경보 정보를 표시하려면
    AlarmsDataGrid
    를 선택하고 열을 추가합니다.
    1. 속성
      에서
      다음에
      Add
      를 선택하고 그리드 오른쪽 끝에 표시할 열 유형을 선택합니다.
      • 텍스트 열
        . 정적 텍스트가 있는 열입니다.
      • 편집 가능한 텍스트 열
        . 런타임 시 편집할 수 있는 텍스트가 있는 열입니다.
      • 이미지 열
        . 그래픽을 표시하는 열입니다.
    2. 속성
      에서
      을 확장하고 새 열인
      데이터그리드열#
      로 스크롤합니다.
    3. 열의
      텍스트
      에서
      동적 링크 추가
      를 선택합니다.
    4. 동적 링크 창에서
      별칭
      {Item}(…)
      AlarmCondition
      으로 이동한 다음 경보 이벤트의 속성을 선택합니다.
      경보 유형별로 속성을 보려면
      기호로 식별되는 경보 이벤트를 확장합니다.
      팁: 기본적으로
      경보 그리드
      에는 활성화된 경보 및 활성 경보가 모두 표시됩니다. 런타임 시 특정 경보만 표시하려면 경보 필터 만들기를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal