시스템 요구 사항

이러한 시스템 요구 사항을 사용하여 컴퓨터에서
FactoryTalk®Optix
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
을 실행할 수 있는지 여부를 결정합니다.

FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기
의 하드웨어 요구 사항

FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기
의 성능을 최적화하려면 컴퓨터가 다음 하드웨어 요구 사항을 충족하거나 그 이상이어야 합니다.
  • Intel Core i5 표준 전원 프로세서(i5-8xxx)
  • 8GB의 RAM 메모리
  • 20GB의 하드 디스크 여유 공간

FactoryTalk Optix Studio 데스크톱 편집기
의 소프트웨어 요구 사항

  • Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019 또는 Windows Server 2022
  • 사용자 지정 C# NetLogic 코드를 개발하기 위한 외부 코드 편집기
    노트:
    Rockwell Automation
    에서는 Microsoft Visual Studio 2022 또는 Microsoft Visual Studio Code를 기본 코드 편집기로 사용할 것을 권장합니다. 다른 코드 편집기를 사용하는 경우 일부 개발 지원 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

FactoryTalk Optix Studio 웹 편집기
의 소프트웨어 요구 사항

  • FactoryTalk®Hub
    를 지원하는 웹 브라우저. 지원되는 브라우저에는
    Google Chrome
    Microsoft Edge®
    와 같은 최신 브라우저가 포함됩니다.
    Internet Explorer®
    와 같은 이전 브라우저는 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다.

FactoryTalk Optix 응용 프로그램
의 하드웨어 요구 사항

FactoryTalk Optix 응용 프로그램
의 하드웨어 요구 사항은 응용 프로그램 및 해당 응용 프로그램을 실행하는 장치 유형에 따라 다를 수 있습니다.

FactoryTalk Optix 응용 프로그램
의 소프트웨어 요구 사항

  • Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 또는 Ubuntu 22 (x64)
노트:
FactoryTalk Optix 및 FactoryTalk Optix 응용 프로그램은 VMware® 버전 15 이상과 같은 하이퍼바이저 내에서 실행할 수 있습니다. 호환성을 위해 기본적으로 소프트웨어 렌더링이 사용됩니다.
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
은 Yocto(ARM64)를 실행하는 OptixPanels 및 임베디드 엣지 컴퓨팅 모듈이 포함된 폐쇄형 Rockwell Automation 장치에서 지원됩니다.
FactoryTalk Optix Studio
FactoryTalk Optix 응용 프로그램
은 표준 Rockwell Automation 소프트웨어 정책에 따라 다음 버전의 Microsoft Windows 운영 체제에서 지원됩니다.
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64비트
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64비트
  • Windows 10 Enterprise 64비트
  • Windows 10 Professional 64비트
  • Windows 11 Enterprise 64비트
  • Windows 11 Professional 64비트
  • Windows Server 2019 Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard
  • Windows Server 2022 Datacenter
  • Windows Server 2022 Standard
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.