주요 기능 단계 웨어하우스
- GENERIC
- 팁:항목을 찾으려면파일 선택에 찾을 항목 이름의 입력을 시작합니다.파일이파일 선택에 나타나지 않으면파일 가져오기파일 가져오기를 선택하고 가져올 파일을 선택한 다음선택을 선택합니다.
- 다운로드한 파일을 두 번 클릭하고 설치 마법사를 완료합니다.
- 도구 모음에서대시보드 페이지 열기
- 도구 모음에서템플릿 라이브러리
- 기존 데이터베이스를 선택하거나 새 데이터베이스를 구성합니다.
- 기존 데이터베이스를 사용하려면:
- 기존 데이터베이스를 선택합니다.
- 필요한 경우 데이터베이스 속성을 편집합니다.
- 다음을 선택합니다.
- 데이터베이스를 만들려면:
- 새 데이터베이스를 선택합니다.
- 필요한 경우이름및유형필드를 편집합니다.
- 다음을 선택합니다.
- 필요한 경우 데이터베이스 속성을 편집합니다.
- 다음을 선택합니다.
- 사용 가능한 데이터베이스를 복제하려면:팁: 기존 데이터베이스를 복제하면 기존 데이터베이스를 기반으로 데이터베이스를 빠르게 만들 수 있습니다.
- 사용 가능한 데이터베이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고복제를 선택합니다.
- 필요한 경우 데이터베이스 속성을 편집합니다.
- 다음을 선택합니다.
- 다음을 선택한 후다음을 다시 선택합니다.
- 설정을 검토합니다.
- 끝내기를 선택합니다.
- 레시피
- 편집기에서레시피 구성을 선택합니다.
- 새 레시피를 선택합니다.
- 사용할 레시피 매개 변수를 선택합니다.팁:중첩 변수토글을 사용하여 다른 변수에 중첩된 변수(매개 변수)를 표시하거나 숨길 수 있습니다.검색필드를 사용하여 선택하려는 매개 변수를 빠르게 찾을 수 있습니다.
- 데이터 로거
- 편집기에서데이터 로거 구성을 선택합니다.
- 데이터 로거 속성 구성:
- 값에 관계없이 모니터링되는 모든 변수를 자동으로 샘플링하려면:
- 샘플링 모드필드에서정기적옵션이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 샘플링 기간속성을 설정합니다.속성 값은0000:00:00.000형식입니다.
- 다음을 선택합니다.
- 이전 샘플링과 비교하여 값이 변경된 모든 모니터링 변수를 자동으로 샘플링하려면:
- 샘플링 모드필드에서값 변경을 선택합니다.
- 폴링 시간속성을 설정합니다.속성 값은0000:00:00.000형식입니다.
- 다음을 선택합니다.
- Log메서드를 호출하여 변수를 샘플링하려면:
- 샘플링 모드를없음으로 설정합니다.
- 다음을 선택합니다.
- 로거에 대한 데이터베이스가 없으면 데이터베이스를 만듭니다.팁: 기존 데이터베이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고복제를 선택할 수도 있습니다. 데이터베이스 복제는 기존 데이터베이스를 기반으로 데이터베이스를 만들려는 경우에 유용합니다.
- 새 데이터베이스를 선택하고 다음을 작성합니다.
- 이름. 데이터베이스의 이름입니다.
- 유형.내장형또는ODBC 연결입니다.
- 다음을 선택합니다.
- 데이터베이스 속성을 설정합니다.
- 다음을 선택합니다.
- (선택 사항) 데이터베이스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고복제를 선택하여 데이터베이스를 복제합니다.팁: 데이터베이스 복제는 기존 데이터베이스를 기반으로 새 데이터베이스를 만들려는 경우에 유용합니다.
- 로거 데이터를 저장할 데이터베이스를 선택하고다음을 선택합니다.
- 필요한 경우 데이터베이스 속성을 편집합니다.
- 기록할 변수를 선택하고다음을 선택합니다.팁: 검색 필드를 사용하여 변수를 찾을 수 있습니다.
- 기록할 변수를 선택합니다.팁:검색필드를 사용하여 선택할 변수를 빠르게 찾을 수 있습니다.
- 동적 링크
- 프로젝트 보기에서 동적 링크를 통해 설정할 속성이 포함된 노드를 선택합니다.
- 속성에서 설정할 속성 옆에 있는동적 링크 추가
- 이벤트
- 프로젝트 보기에서 개체나 변수를 선택합니다.
- 메서드 선택:
- 전역 메서드의 경우명령을 확장합니다.
- 로컬 메서드의 경우 메서드를 노출하는 노드를 확장하거나(예:데이터그리드노드는새로 고침메서드를 노출함) 특정 NetLogic과 관련된 노드를 확장합니다.
- (선택 사항) 메서드에 인수가 필요한 경우 메서드를 확장하고 인수를 설정합니다.
- 자리 표시자 단계 재사용 금지팁: 임계값을 입력하거나 임계값에 동적 링크를 추가할 수 있습니다. 동적 링크에 대한 자세한 내용은 # 항목을 참조하십시오.팁: 필요한 경우 를 선택하여 변수를 추가합니다.
- 배포
- 주 도구 모음에서실행
- (선택 사항)대상 장치 설정에서 활성 원격 대상 장치만 표시하려면활성 원격 장치를 전환합니다.팁:새로 고침을 선택하여 원격 대상 장치를 새로 고칩니다.
- 대상 장치를 선택합니다.
- 대상 시스템에서FactoryTalk Optix 응용 프로그램을 실행합니다.
- Windows®대상 장치의 경우,폴더에서FTOptixApplicationFTOptixRuntime.exe를 두 번 클릭합니다.
- Linux 대상 장치의 경우 터미널에서 다음을 수행합니다.
- cd을 입력하여FTOptixApplication디렉터리로 이동합니다.FTOptixApplication
- sudo chmod +x FTOptixRuntime을 입력하여 런타임을 실행 가능하게 만듭니다.
- sudo chmod +x openssl을 입력하여 OpenSSL 라이브러리를 실행 가능하게 만듭니다.
- ./FTOptixRuntime을 입력하여 응용 프로그램을 실행합니다.
- OptixPanel에서 웹 인터페이스에 액세스한 다음,USB에서 응용 프로그램 로드에서가져오기를 선택합니다.
- 이벤트 로거
- 이벤트 구성을 추가하고 관심 있는 이벤트를 기록하려면:
- 속성에서이벤트 구성옆에 있는 를 선택합니다.
- 이벤트구성에서#이벤트 소스를 설정합니다.소스이벤트 소스값하위 트리 감시값모든 프로젝트 개체:(값 없음)참노드/개체 및 모든 하위 개체:동적 링크(상위 노드/개체)참특정 프로젝트 개체:동적 링크(특정 개체)거짓
- 이벤트 유형에서 관심 있는 이벤트 유형을 선택합니다.팁: 감사 이벤트 유형에 대한 전용 이벤트 로거를 만드는 것이 좋습니다.
- 편집기에서 기록할 변수를 선택하고적용을 선택합니다.중요:기록할 변수를 선택하면기록할 이벤트 필드아래에 동적 링크가 자동으로 설정됩니다. 동적 링크는 자동으로 선택된 해당 이벤트 인수를 가리킵니다. 이벤트 인수가 관심 있는 데이터를 나타내지 않는 경우동적 링크대화 상자에서 다른 속성을 선택합니다.동적 링크 또는 컨버터(예: 문자열 포맷터)를 사용하여 여러 이벤트 인수를 결합할 수 있습니다.
- 사용자와 응용 프로그램과의 상호 작용으로 생성된 이벤트만 기록하려면비대화형 세션 제외를참으로 설정합니다.
- 템플릿 라이브러리
- (선택 사항)라이브러리에서 이미지를 선택하고라이브러리 요소의 경로 보존을 선택합니다.팁:기본적으로, 종속성이 있는 템플릿을 가져오면 개체는 가져온 템플릿의 상위 노드에 만들어집니다. 라이브러리 요소의 경로를 보존하면 템플릿 종속성을 원래 노드로 가져올 수 있습니다.예를 들어,라이브러리 요소의 경로 보존이 활성화된 상태에서모델폴더에 있는 개체에 종속된 위젯을 가져오면 개체가모델폴더에 다시 만들어집니다.
선택한 노드 또는 변수에 대한 참조가 속성 필드에 나타납니다. 자세한 내용은 references-to-dynamic-li-link-sources.html 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.