PTC/차단 시작/원격 트립 보기
이 보기를 사용하여 다음을 수행합니다:
- 서미스터(PTC) 보호를 구성합니다.
- 차단 시작 보호를 구성합니다.
- 원격 트립을 구성합니다.
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.