소비된 무효 전력

이 페이지를 사용하여 다음을 수행합니다:
  • 과도한 소비 무효 전력 보호를 구성합니다.
  • 부족한 소비 무효 전력 보호를 구성합니다.
E300 전자 과부하 릴레이는 전압과 전류를 모두 모니터링해야 하는 특정 애플리케이션에 대해 무효 전력(kVAR)으로부터 보호하는 기능을 갖추고 있습니다. 사용자는 전기 모터의 무효 전력(kVAR)이 너무 높거나 너무 낮은 경우 보호하거나 경고를 발생시킬 수 있습니다.
팁: 소비된 무효 전력 컨트롤은 VIG 유형 감지 모듈에 대해서만 활성화됩니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal