역률 지상
이 페이지를 사용하여 다음을 수행합니다:
- 과대 역률 지상 보호를 구성합니다.
- 과소 역률 지상 보호를 구성합니다.
E300 전자식 과부하 릴레이는 전압과 전류를 모두 모니터링해야 하는 특정 애플리케이션에 대해 역률로부터 보호하는 기능을 제공합니다. 사용자는 전기 모터의 역률이 너무 높거나 너무 낮은 경우 보호하거나 경고를 발생시킬 수 있습니다.
팁:
역률 지상 컨트롤은 VIG 유형 감지 모듈에 대해서만 활성화됩니다.
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.