피상 전력
이 페이지에서 다음을 수행합니다:
- 피상 전력 과다 보호를 구성합니다.
- 피상 전력 부족 보호를 구성합니다.
E300 전자식 과부하 릴레이는 전압과 전류를 모두 모니터링해야 하는 특정 애플리케이션에서 피상 전력(kVA)으로부터 보호할 수 있는 기능을 제공합니다. 사용자는 전기 모터의 피상 전력(kVA) 소비가 너무 높거나 너무 낮은 경우 보호 기능을 사용하거나 경고를 발행할 수 있습니다.
팁:
피상 전력 컨트롤은 VIG 유형 감지 모듈에 대해서만 활성화됩니다.
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.