언더로드

이 보기를 사용하여 언더로드 보호를 구성합니다.
특정 수준보다 낮은 모터 전류는 찢어진 컨베이어 벨트, 손상된 팬 블레이드, 부러진 샤프트 또는 마모된 공구와 같은 설비의 기계적 오작동을 나타낼 수 있습니다. 이러한 상태는 모터에 해를 끼치지 않을 수 있지만 생산 손실로 이어질 수 있습니다. 신속한 언더로드 폴트 감지는 손상 및 생산 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
E300 전자식 과부하 릴레이는 언더로드 트립 및 경고 기능으로 이러한 상태를 모니터링하여 신속한 언더로드 폴트를 감지하고 손상 및 생산 손실을 최소화할 수 있습니다.
팁: 언더로드 금지 타이머는 부하 전류의 최대 상이 0 A에서 장치의 최소 FLA 설정값의 30%로 전이된 후 시작됩니다. E300 전자식 과부하 릴레이는 언더로드 금지 시간이 만료될 때까지 언더로드 상태에 대한 모니터링을 시작하지 않습니다.
주어진 응용 분야에서 언더로드 트립 한계의 실제 한계는 FLA 설정값과 E300 전자식 과부하 릴레이의 전류 측정 기능의 하한에 따라 달라집니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal