위상 손실

높은 전류 불균형 또는 결상은 접촉기 또는 회로 차단기의 결함 있는 접점, 느슨한 터미널, 끊어진 퓨즈, 잘린 와이어 또는 모터의 폴트로 인해 발생할 수 있습니다. 결상이 발생하면 모터에 추가적인 온도 상승 또는 과도한 기계적 진동이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 모터 절연이 열화되거나 모터 베어링에 가해지는 응력이 증가할 수 있습니다. 신속한 결상 검출은 잠재적인 손상 및 생산 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal