과전류

이 보기를 사용하여 과전류 보호를 구성합니다.
비모터 응용 분야의 경우 특정 상에서 측정된 전류가 특정 수준보다 크면 저항 히터 요소 불량과 같은 전기적 오작동을 나타낼 수 있습니다. 이러한 조건은 일정 기간 동안 전력 시스템에 해를 끼쳐 생산 손실로 이어질 수 있습니다. E300 전자식 과부하 릴레이는 라인 과전류 트립 및 경고 기능으로 상별 과전류 상태를 모니터링하여 특정 상에서 급격한 과전류를 감지하고 손상 및 생산 손실을 최소화할 수 있습니다.
팁: 과전류 금지 타이머는 부하 전류의 최대 상이 0A에서 장치의 최소 FLA 설정의 30%로 전환된 후 시작됩니다. E300 전자식 과부하 릴레이는 과전류 금지 시간이 만료될 때까지 과전류 상태 모니터링을 시작하지 않습니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal