불균형
이 보기를 사용하여 전류 불균형 보호를 구성합니다.
전류 불균형은 전압 공급의 불균형, 불균등한 모터 권선 임피던스 또는 길이가 길고 서로 다른 전선으로 인해 발생할 수 있습니다. 전류 불균형이 존재하면 모터의 온도가 추가로 상승하여 모터 절연이 저하되고 기대 수명이 단축될 수 있습니다. E300 전자식 과부하 릴레이는 Current Imbalance Trip and Warning 기능으로 이러한 상태를 모니터링하여 급격한 전류 불균형 폴트를 감지함으로써 손상 및 생산 손실을 최소화할 수 있습니다.
전류 불균형은 다음 방정식으로 정의할 수 있습니다.
%CI = 100% * (Id/Ia)
여기서
%CI = 전류 불균형 백분율
Id = 평균 전류로부터의 최대 편차
Ia = 평균 전류
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.