접지 폴트

이 보기를 사용하여 접지 폴트 보호를 구성합니다.
절연 또는 고임피던스 접지 시스템에서 코어 평형 전류 센서는 일반적으로 절연 파괴 또는 이물질 유입으로 인해 발생하는 낮은 수준의 접지 폴트를 감지하는 데 사용됩니다. 이러한 접지 폴트의 감지는 추가 손상을 방지하기 위해 시스템을 차단하거나 적절한 담당자에게 적시에 유지보수를 수행하도록 경고하는 데 사용할 수 있습니다.
E300 전자식 과부하 릴레이는 Ground Fault Trip, Ground Fault Warning 또는 둘 다를 활성화하는 옵션과 함께 코어 평형 접지 폴트 전류 감지 기능을 제공합니다. 접지 폴트 감지 방법 및 범위는 주문한 E300 감지 모듈 및 제어 모듈의 카탈로그 번호에 따라 달라집니다.
팁: E300 전자식 과부하 릴레이는 NEC의 Article 100에 정의된 접지 폴트 회로 차단기 또는 인체 보호용이 아닙니다.
E300 전자식 과부하 릴레이는 폴트 전류를 차단하도록 단로 수단에 신호를 보내기 위한 용도가 아닙니다. 단로 장치는 해당 장치가 사용되는 시스템의 최대 가용 폴트 전류를 차단할 수 있어야 합니다.
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal