장치 정의 데이터 유형

다음 표에는 각 장치에 대한 카탈로그 번호별 정보가 포함되어 있으며 연결 유형별로 적용 가능한 데이터 유형이 나와 있습니다.
데이터 유형
카탈로그 번호
연결 유형
장치 정의 데이터 유형
442G-MABRB-UR-P49
442G-MABLB-UR-P49
442G-MABRB-UL-P49
442G-MABLB-UL-P49
입력
AB:442G_MABB_P49:I:0
출력
AB:442G_MABB_P49:O:0
442G-MABRB-UR-E0 P49
442G-MABLB-UR-E0 P49
442G-MABRB-UL-E0 P49
442G-MABLB-UL-E0 P49
입력
AB:442G_MABB_E0P49:I:0
출력
AB:442G_MABB_E0P49:O:0
442G-MABRB-UR-E0J P4679
442G-MABLB-UR-E0J P4679
442G-MABRB-UL-E0J P4679
442G-MABLB-UL-E0J P4679
입력
AB:442G_MABB_E0JP4679:I:0
출력
AB:442G_MABB_E0JP4679:O:0
 
 
 
면책 조항
이 콘텐츠는 인간의 검토나 편집 없이 인공지능(AI) 기술을 사용하여 번역되었습니다. 콘텐츠는 오류가 있거나 부정확할 수 있으며, "있는 그대로" 제공되며 어떤한 보증도 제공하지 않습니다.
Rockwell Automation은 번역 사용으로 인해 발생하거나 관련된 문제에 대해 책임지지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal