포인트 보기 매개 변수

포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
실행 모드에서는 이 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
매개 변수
설명
꺼짐 -> 켜짐/켜짐 -> 꺼짐 필터 시간
꺼짐에서 켜짐으로 또는 켜짐에서 꺼짐으로의 전환을 지연하는 시간을 설정합니다. 이 기능은 노이즈가 심한 환경에서 과도 상태를 필터링하는 경우에 유용합니다.
분해능이 1인 밀리초(ms) 값을 선택합니다. 유효 범위는 0 ~ 65ms입니다. 기본값은 1입니다.
포인트
구성이 적용되는 포인트를 나타냅니다.
출력 상태 기간
프로그램 모드
컨트롤러가 프로그램 모드로 전환될 때의 각 출력 동작을 결정합니다.
사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 꺼짐
    (기본값)
  • 켜짐
  • 보류
출력 상태 기간
폴트 모드
컨트롤러와의 통신이 실패할 때 각 출력이 동작할지 결정합니다.
사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 꺼짐
    (기본값)
  • 켜짐
  • 보류
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal