장치 정의를 수정하지 못했습니다
가능한 오류 메시지:
- 장치 정의를 수정하지 못했습니다. 입력 크기 제한을 초과합니다.
- 장치 정의를 수정하지 못했습니다. 출력 크기 제한을 초과합니다.
- 장치 정의를 수정하지 못했습니다. 구성 크기 제한을 초과합니다.
- 장치 정의를 수정하지 못했습니다. 입력 및 출력 크기 제한을 초과합니다.
- 장치 정의를 수정하지 못했습니다. 입력 및 구성 크기 제한을 초과합니다.
- 장치 정의를 수정하지 못했습니다. 출력 및 구성 크기 제한을 초과합니다.
- 장치 정의를 수정하지 못했습니다. 입력, 출력 및 구성 크기 제한을 초과합니다.
가능한 원인 및 해결 방법:
- 하나 이상의 크기 제한(입력, 출력 또는 구성)을 초과했습니다. 크기는 명령 변수, 장치 변수 및 동적 변수의 합입니다.
- 명령 또는 장치 변수를 제거하거나 동적 변수의 수를 줄입니다.
입력 및 출력 크기 제한은 228바이트입니다. 구성 크기 제한은 350바이트입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.