개요 보기 매개 변수

개요
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
확장 장치 유형
4자리 16진수의 장치 유형을 표시합니다.
장치 정의
확인란에서
확장 장치 유형 사용
확인란이 선택 취소되면
지정되지 않음
이 표시됩니다.
수정 버전
HART 장치 수정 버전 및 HART 소프트웨어 버전을 표시합니다.
장치 정의
확인란에서
확장 장치 유형 사용
확인란이 선택 취소되면
없음
이 표시됩니다.
전자 키 지정
장치에 사용되는 전자 키 지정을 표시합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다.
유효 값은 다음과 같습니다.
  • 정확히 일치
  • 호환 모듈
  • 키 지정 비활성화
전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in
Logix5000
Control Systems Application Technique
(발행물 LOGIX-AT001)을 참조하십시오.
연결
연결 유형 및 통신 형식을 표시합니다.
장치 정의
수정 버전, 전자 키 지정 및 기타 장치별 값을 변경할 수 있는
장치 정의
를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal