장치 정보 보기 매개 변수

매개 변수
설명
HART 짧은 태그 이름
HART 필드 장치의 태그 이름을 표시합니다.
사용자 텍스트
예를 들어 장치를 마지막으로 보정한 사람 또는 문서에 대한 참조와 같은 HART 필드 장치에 대한 추가 정보를 표시합니다.
설명자
플랜트 또는 자산 관리 소프트웨어에서 사용하는 추가 ID 정보를 표시합니다.
제조 날짜
제어판
에서
지역 및 언어
설정을 사용하여 컴퓨터에 대해 선택한 형식으로 날짜를 표시합니다.
HART 긴 태그 이름
HART 필드 장치 및 플랜트에서의 용도를 표시합니다.
장치 ID
일치
또는
불일치
를 표시하여 물리적 장치와 프로필의 공급업체 ID, 장치 유형, 제품 코드가 동일한지 여부를 나타냅니다.
쓰기 금지
HART 필드 장치의 쓰기 금지 여부를 표시합니다. 유효한 값은
예
또는
아니요
입니다.
장치가 쓰기 금지된 경우 HART 통신을 사용하여 일부 매개 변수를 변경할 수 없습니다.
제조업체
장치 제조업체 이름을 표시합니다.
  • 이름이 37자를 초과하면 문자열이 잘리고 끝에
    ...
    가 표시됩니다. 문자열 위로 마우스를 올리면 전체 이름이 표시됩니다.
  • 장치 유형에 EDS 파일이 없는 경우, 정적 표에서 제조업체 ID 코드를 검색하여 찾을 수 있습니다. 정적 표에 항목이 없는 경우
    알 수 없는 공급업체 <0x00??>
    가 나타납니다. 여기서
    ??
    는 HART 제조업체 코드입니다.
장치 유형
제품 이름을 표시합니다.
  • 이름이 37자를 초과하면 문자열이 잘리고 끝에
    ...
    가 표시됩니다. 문자열 위로 마우스를 올리면 전체 이름이 표시됩니다.
  • 장치 유형에 대한 EDS 파일이 없는 경우
    알 수 없는 장치 유형 <0x????>
    가 나타납니다. 여기서
    ????
    는 제품 코드 값입니다.
분류
일반 장치 클래스를 표시합니다.
장치 ID
장치 ID를 나타내는 숫자를 표시합니다. 장치 ID는 제조업체에서 할당한 일련 번호로, 해당 제조업체에서 생산한 모든 장치에 고유합니다.
최종 어셈블리 번호
필드 장치의 구성 요소인 재료 및 전자 부품을 식별하는 번호를 표시합니다. 필드에서 전자 부품 또는 기타 구성 요소가 업그레이드되면 일반적으로 이 번호가 변경됩니다. 어떤 경우, 이 번호가 도면 번호를 나타냅니다.
일련 번호
Endress+Hauser 장치의 일련 번호를 표시합니다. 최대 11자를 표시합니다. 이 필드는 Endress+Hauser 장치에 대해서만 나타납니다.
1차 변수(PV)
이러한 1차 변수(Primary Variable, PV) 속성에 대해 수집된 값을 표시합니다.
  • 신호 20에서
  • 신호 4에서
  • 댐핑
  • 전송 기능
수정 버전
다음 수정 버전의 속성을 표시합니다.
  • 범용
  • 장치
  • 소프트웨어
  • 하드웨어
새로 고침
장치의 최신 값을 검색하고 표시합니다.
장치 초기화
장치에서 초기화 작업이 시작되고 전원 껐다 켜기를 에뮬레이트하여 장치를 전원 켜기 상태로 되돌립니다.
중요: 장치를 초기화하면 장치와 관련된 모든 연결이 닫힙니다. 따라서 제어가 불가능해질 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal