개요 보기 매개 변수

개요
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
정의
매개 변수
설명
공급업체
장치 제조업체 정보를 표시합니다.
제품 유형
구성 중인 장치의 유형 및 설명을 표시합니다.
제품 코드
장치의 제품 코드를 표시합니다.
수정 버전
장치 주 수정 버전 및 부 수정 버전을 표시합니다.
전자 키 지정
장치에 사용되는 전자 키 지정을 표시합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다.
유효 값은 다음과 같습니다.
  • 정확히 일치
  • 호환 모듈
  • 키 지정 비활성화
전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique(발행물 LOGIX-AT001)을 참조하십시오.
연결
연결 유형을
데이터
,
입력 데이터
,
상태가 있는 데이터
또는
상태가 있는 입력 데이터
로 표시합니다.
데이터 형식
장치와 상위 장치 간에 전송되는 데이터 유형을 표시합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
  • INT(16비트)
  • SINT(8비트)
  • DINT(32비트)
  • DINT(32비트) - 소형 구성
  • REAL(32비트)
연결
매개 변수
설명
연결
연결 유형을
표준
또는
상태
로 표시합니다.
입력 어셈블리 인스턴스
표준 입력 연결에 대한 입력 연결 포인트를 표시합니다. 기본값은 1입니다.
입력 크기
입력 어셈블리의 크기를 표시합니다.
입력 크기 단위
입력 크기 값의 단위를 표시합니다.
출력 어셈블리 인스턴스
표준 출력 연결에 대한 출력 연결 포인트를 표시합니다. 기본값은 2입니다.
출력 크기
출력 어셈블리의 크기를 표시합니다.
출력 크기 단위
출력 크기 값의 단위를 표시합니다.
구성 어셈블리 인스턴스
연결의 대상을 표시합니다. 기본값은 199입니다.
구성 크기
구성 어셈블리의 크기를 표시합니다.
구성 크기 단위
구성 크기 값의 단위를 표시합니다.
기타
매개 변수
설명
장치 정의
장치 정의 또는 연결 구성을 변경할 수 있는 대화 상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal