장치 정의 - 개요 보기 매개 변수

장치 정의
대화 상자의
개요
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
장치 유형
구성 중인 장치의 카탈로그 번호를 표시합니다.
이름
장치 이름을 지정합니다.
이름은 IEC 61131 규격이어야 합니다. 이 필드에 잘못된 문자를 입력하거나 이름 길이가 40자를 초과하는 경우 소프트웨어에서 해당 문자를 무시합니다.
설명
장치의 설명을 지정합니다.
설명은 512자 이내여야 합니다. 설명이 최대 길이를 초과하면 소프트웨어에서 초과된 문자를 무시합니다.
공급업체
장치 제조업체 정보를 지정합니다.
제품 유형
장치의 제품 유형을 지정합니다.
제품 코드
장치의 제품 코드를 지정합니다.
주 수정 버전
장치의 주 수정 버전을 지정합니다. 주 수정 버전의 유효 범위는 1 ~ 255입니다.
부 수정 버전
장치의 부 수정 버전을 지정합니다. 부 수정 버전의 유효 범위는 1 ~ 255입니다.
전자 키 지정
장치에 사용되는 전자 키 지정을 정의합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다.
유효 값은 다음과 같습니다.
  • 정확히 일치
  • 호환 모듈
  • 키 지정 비활성화
전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique(발행물 LOGIX-AT001)을 참조하십시오.
슬롯
장치가 있는 슬롯 번호를 지정합니다. 플랫폼에 따라 1에서 최대 I/O 장치 수 사이의 슬롯 수만 유효합니다.
장치를 생성하는 경우 슬롯 번호는 기본적으로 사용 가능한 첫 번째 슬롯 위치로 설정됩니다.
컨트롤러를 보다 작은 I/O 최대 개수를 지원하도록 바꾸면 현재의 슬롯 값을 더 이상 사용할 수 없게 될 수도 있습니다.
연결
연결 유형을 다음 값 중 하나로 지정합니다.
  • 데이터
    (기본값)
  • 상태가 있는 데이터
  • 입력 데이터
  • 상태가 있는 입력 데이터
데이터 형식
장치와 상위 장치 간에 전송되는 데이터 유형을 다음 값 중 하나로 지정합니다.
  • INT(16비트)
  • SINT(8비트)
  • REAL(32비트)
  • DINT(32비트)
    (기본값)
  • 소형 구성을 포함하는 DINT(32비트)
    (
    연결
    이
    데이터
    로 설정된 경우에만 사용 가능)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal