장치 정의 - 연결 보기 매개 변수
장치 정의
대화 상자의 연결
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
사용 가능한 매개 변수와 기본값은 장치의 정의에 따라 다릅니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
연결 | 연결 유형을 표준 또는 상태 로 표시합니다.팁: 상태 행은 장치 정의 대화 상자의 연결 이 상태가 있는 입력 데이터 또는 상태가 있는 데이터 로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
입력 어셈블 인스턴스 | 표준 입력 연결에 대한 입력 연결 포인트를 지정합니다. |
입력 크기 | 입력 어셈블리의 크기를 지정합니다. |
입력 크기 단위 | 입력 크기 값의 단위를 나타냅니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
출력 어셈블 인스턴스 | 출력 연결에 대한 출력 연결 포인트를 지정합니다. |
출력 크기 | 출력 어셈블리의 크기를 지정합니다. 장치 정의 대화 상자의 연결 이 입력 데이터 또는 상태가 있는 입력 데이터 로 설정되면 출력 크기 가 음영 처리되고 공백으로 표시됩니다. |
출력 크기 단위 | 출력 크기 값의 단위를 나타냅니다. 이 값은 장치 정의 대화 상자의 연결 및 데이터 형식 매개 변수 구성에 따라 달라집니다.
|
구성 어셈블 인스턴스 | 표준 또는 상태 연결에 대한 구성 어셈블리 인스턴스를 지정합니다. 상태 연결에 대한 구성 어셈블 인스턴스 가 음영 처리되고 공백으로 표시됩니다. |
구성 크기 | 구성 어셈블리의 크기를 지정합니다. 상태 연결의 구성 크기 가 음영 처리되고 공백으로 표시됩니다. |
구성 크기 단위 | 구성 크기 값의 단위를 나타냅니다.상태 연결의 구성 크기 단위 가 음영 처리되고 공백으로 표시됩니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.