개요 보기 매개 변수
개요
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
공급업체 | 장치 제조업체 정보를 표시합니다. |
제품 유형 | 구성 중인 장치의 유형 및 설명을 표시합니다. |
제품 코드 | 장치의 제품 코드를 표시합니다. |
수정 버전 | 장치 주 수정 버전 및 부 수정 버전을 표시합니다. |
전자 키 지정 | 장치에 사용되는 전자 키 지정을 표시합니다. 전자 키 지정은 프로젝트에 정의된 장치와 설치된 장치를 비교합니다. 키 지정이 실패하면 폴트가 발생합니다. 유효 값은 다음과 같습니다.
전자 키 지정에 대한 자세한 정보는 Electronic Keying in Logix5000 Control Systems Application Technique(발행물 LOGIX-AT001)을 참조하십시오. |
연결 | 연결 유형을 데이터 또는 입력 데이터 로 표시합니다. |
데이터 형식 | 장치와 상위 장치 간에 전송되는 데이터 유형을 INT(16비트) 또는 SINT(8비트) 로 표시합니다. |
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
연결 | 연결 유형을 표준 으로 표시합니다. |
입력 어셈블리 인스턴스 | 표준 입력 연결에 대한 입력 연결 포인트를 표시합니다. 기본값은 1입니다. |
입력 크기 | 입력 어셈블리의 크기를 표시합니다. |
입력 크기 단위 | 입력 크기 값의 단위를 표시합니다. |
출력 어셈블리 인스턴스 | 표준 출력 연결에 대한 출력 연결 포인트를 표시합니다. 기본값은 2입니다. |
출력 크기 | 출력 어셈블리의 크기를 표시합니다. |
출력 크기 단위 | 출력 크기 값의 단위를 표시합니다. |
구성 어셈블리 인스턴스 | 구성 연결에 대한 인스턴스 번호를 표시합니다. 기본값은 199입니다. |
구성 크기 | 구성 어셈블리의 크기를 표시합니다. |
구성 크기 단위 | 구성 크기 값의 단위를 표시합니다. |
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
장치 정의 | 장치 정의 또는 연결 구성을 변경할 수 있는 대화 상자를 엽니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.