장치 정의 - 연결 보기 매개 변수
장치 정의
대화 상자의 연결
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
사용 가능한 매개 변수와 기본값은 장치의 정의에 따라 다릅니다.
매개 변수 | 설명 |
|---|---|
연결 | 연결 유형을 표준 으로 표시합니다. |
입력 어셈블 인스턴스 | 표준 입력 연결에 대한 입력 연결 포인트를 지정합니다. 기본값은 1입니다. |
입력 크기 | 입력 어셈블리의 크기를 1에서 496까지(데이터 형식 = SINT) 또는 1에서 248까지(데이터 형식 = INT) 지정합니다. 팁: 입력 크기 값에는 폴트 데이터의 4바이트가 포함됩니다. 예를 들어, 1734-OE4C의 경우 입력 크기 를 8로 설정하면 실제 입력 크기 값인 4와 폴트 데이터의 4바이트를 더한 값이 됩니다. |
입력 크기 단위 | 입력 크기 값의 단위를 나타냅니다. 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
출력 어셈블 인스턴스 | 표준 출력 연결에 대한 출력 연결 포인트를 지정합니다. 기본값은 2입니다. |
출력 크기 | 출력 어셈블리의 크기를 1에서 496까지(데이터 형식 = SINT) 또는 1에서 248까지(데이터 형식 = INT) 지정합니다. 장치 정의 대화 상자의 연결 이 입력 데이터 로 설정되면 출력 크기 가 음영 처리되고 공백으로 표시됩니다.팁: 1734-OE4C를 예로 들면, 출력 크기 를 4로 설정하면 실제 출력 크기 값인 4가 됩니다. |
출력 크기 단위 | 출력 크기 값의 단위를 나타냅니다. 이 값은 장치 정의 대화 상자의 연결 및 데이터 형식 매개 변수 구성에 따라 달라집니다.
|
구성 어셈블 인스턴스 | 연결의 대상을 지정합니다. 기본값은 199입니다. |
구성 크기 | 구성 어셈블리의 크기를 4에서 400 사이로 지정합니다. 팁: 구성 크기 값에는 예약된 데이터의 4바이트가 포함됩니다. 예를 들어 1734-OE4C의 경우 구성 크기 를 76으로 설정하면 실제 구성 크기 값인 72와 예약된 데이터의 4바이트를 더한 값이 됩니다. |
구성 크기 단위 | 구성 크기 값의 단위를 8비트 로 표시합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.