채널X 보기 매개 변수(입력 장치)

입력 장치에 대한
채널X
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
입력 유형
전류 입력 유형을 나타냅니다.
입력 범위
전류 범위를 4 ~ 20mA(기본값) 또는 0 ~ 20mA로 지정합니다.
엔지니어링 단위
높음 엔지니어링
및
낮음 엔지니어링
및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 표시합니다.
높음 신호
높음 신호 값을 표시합니다.
낮음 신호
낮음 신호 값을 표시합니다.
높음 엔지니어링
적절한 배율 높음 단위를 선택합니다. -32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다. 기본값은 16,383입니다.
낮음 엔지니어링
적절한 배율 낮음 단위를 선택합니다. -32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다. 기본값은 3277입니다.
디지털 필터
원하는 필터 시간 상수를 밀리초(ms) 단위로 지정합니다. 0(기본값) ~ 10,000 사이의 값을 설정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal