채널 보기 매개 변수(입력 장치)

입력 장치에 대한
채널
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
실행 모드에서는 이 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
매개 변수
설명
채널
이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다.
입력 유형
전류 입력 유형을 나타냅니다.
입력 범위
전류 범위를 4 ~ 20mA(기본값) 또는 0 ~ 20mA로 지정합니다.
높음 신호
높음 신호 값을 표시합니다.
낮음 신호
낮음 신호 값을 표시합니다.
단위(신호)
높음 신호
및
낮음 신호
의 측정 단위를 표시합니다.
높음 엔지니어링
적절한 배율 높음 단위를 선택합니다. -32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다. 기본값은 16,383입니다.
낮음 엔지니어링
적절한 배율 낮음 단위를 선택합니다. -32,768에서 32,767 사이의 값을 설정합니다. 기본값은 3277입니다.
단위(엔지니어링)
높음 엔지니어링
및
낮음 엔지니어링
및 채널의 입력 값에 대한 측정 단위를 표시합니다.
디지털 필터
원하는 필터 시간 상수를 밀리초(ms) 단위로 지정합니다. 0(기본값) ~ 10,000 사이의 값을 설정합니다.
경보 비활성화
프로세스 경보가 생성되는지 여부를 결정합니다.
  • 선택하면 장치에서 프로세스 경보가 생성되지 않습니다.
  • 선택 취소하면 장치에서 프로세스 경보가 생성됩니다.
실시간 샘플(Real Time Sample, RTS)
실시간 샘플 기간을 선택합니다.
유효 범위는 선택한 노치 필터 값에 따라 다릅니다. 이 값은
노치 필터
를 참조하십시오.
기본값은 100입니다.
노치 필터
장치의 원하는 필터 주파수를 선택합니다.
사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 60Hz(기본값)
  • 50 Hz
  • 100 Hz
  • 120 Hz
  • 200 Hz
  • 240 Hz
  • 300 Hz
  • 400 Hz
  • 480 Hz
노치 필터에 허용되는 최소 및 최대 RTS 값은 다음과 같습니다.
  • 60 Hz (0): 67-10,000ms
  • 50Hz (1): 80-10,000ms
  • 100 Hz (2): 40-10,000ms
  • 120 Hz (3): 32-10,000ms
  • 200 Hz (4): 20-10,000ms
  • 240 Hz (5): 17-10,000ms
  • 300 Hz (6): 13-10,000ms
  • 400 Hz (7): 10-10,000ms
  • 480 Hz (8): 9-10,000ms
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal