보정 마법사 매개 변수(출력 장치)

보정 마법사
(출력 장치)에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
채널
이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다.
보정
보정에 대한 채널을 식별합니다.
보정할 채널에 대한 확인란을 선택합니다.
보정 범위
채널에 대해 현재 구성된 값을 표시합니다.
보정 상태
보정이 발생할 때 채널당 보정의 상태를 표시합니다.
낮음/높음 기준
보정 유형을 나타냅니다.
  • 낮음 기준
    -
    채널의 낮음 기준 신호 값을 표시합니다.
    기본값은 4.000 mA입니다.
  • 높음 기준
    -
    채널 구성에 따라 높음 기준 소스의 값을 표시합니다.
    기본값은 20.000 mA입니다.
기록된 기준
측정된 출력 값을 나타냅니다.
멀티미터 정확도는 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.
상태
보정 프로세스의 결과를 표시합니다.
  • 확인
    - 모든 채널이 성공적으로 보정되었음을 나타냅니다.
  • 오류
    - 채널이 보정에 실패했음을 나타냅니다. 보정 프로세스를 다시 트리거하려면
    재시도
    를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal