보정 마법사 매개 변수(입력 장치)

입력 장치에 대한
보정 마법사
에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
채널
이 구성이 적용되는 채널 번호를 표시합니다.
보정
보정에 대한 채널을 식별합니다.
보정할 채널에 대한 확인란을 선택합니다.
보정 범위
보정 범위 값을
4mA ~ 20mA
로 표시합니다.
보정 상태
보정이 발생할 때 채널당 보정의 상태를 표시합니다.
낮음/높음 기준
보정 유형을 나타냅니다.
낮음 기준은 낮음 보정 포인트에서 보정되고 높음 기준은 높음 보정 포인트에서 보정됩니다.
보정 모드(낮음 또는 높음)에 따라 입력 소스를 장치에 연결해야 합니다. 장치에서 이 값을 읽고 보정을 수행합니다.
낮음 기준 및 높음 기준 입력 소스는 다음과 같습니다.
  • 전류
    : 4mA(낮음) 및 20mA(높음)
상태
보정 프로세스의 결과를 표시합니다.
  • 확인
    - 모든 채널이 성공적으로 보정되었음을 나타냅니다.
  • 오류
    - 채널이 보정에 실패했음을 나타냅니다. 오류가 있는 채널을 검사한 다음
    재시도
    를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal