경보 보기 매개 변수

경보
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
실행 모드에서는 이 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
매개 변수
설명
모든 경보 비활성화
모든 프로세스 경보를 비활성화하려면 선택합니다.
팁
:
모든 경보 비활성화
를 선택하면
프로세스 경보 래치
및 모든 프로세스 경보 기능과 같은 다른 경보 기능도 비활성화합니다.
모두 언래치
및
언래치
는 활성화된 상태로 유지됩니다.
프로세스 경보 래치
모든 프로세스 경보를 래치하려면 선택합니다.
높음 높음 제한
원하는 높음 높음 프로세스 경보 값을 선택합니다.
범위는 -32,768–32,767입니다. 기본값은 16793입니다.
높음 제한
원하는 높음 프로세스 경보 값을 선택합니다.
범위는 -32,768–32,767입니다. 기본값은 16547입니다.
낮음 제한
원하는 낮음 프로세스 경보 값을 선택합니다.
범위는 -32,768–32,767입니다. 기본값은 3113입니다.
낮음 낮음 제한
원하는 낮음 낮음 프로세스 경보 값을 선택합니다.
범위는 -32,768–32,767입니다. 기본값은 2867입니다.
모두 언래치
모든 프로세스 경보를 언래치하려면 선택합니다.
모두 언래치
는 온라인 상태에서만 사용할 수 있습니다.
언래치
언래치
왼쪽에 명명된 해당 경보만 언래치하려면 선택합니다.
언래치
는 온라인 상태에서만 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal