포인트 보기 매개 변수(출력 장치)

출력 장치에 대한
포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
팁:
실행 모드에서는 이 매개 변수를 사용할 수 없습니다.
매개 변수
설명
포인트
이 구성이 적용되는 포인트 번호를 표시합니다.
출력 상태 기간
프로그램 모드
컨트롤러가 프로그램 모드로 전환될 때의 각 출력 동작을 결정합니다.
사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 꺼짐
    (기본값)
  • 켜짐
  • 보류
출력 상태 기간
폴트 모드
컨트롤러와의 통신이 실패할 때 각 출력이 동작할지 결정합니다.
사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
  • 꺼짐
    (기본값)
  • 켜짐
  • 보류
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal