포인트 보기 매개 변수(로드 없음 감지가 있는 출력 장치)
로드 없음 감지가 있는 출력 장치의
포인트
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.매개 변수 | 설명 |
|---|---|
포인트 | 이 구성이 적용되는 포인트 번호를 표시합니다. |
출력 상태 기간 프로그램 모드 | 컨트롤러가 프로그램 모드로 전환될 때의 각 출력 동작을 결정합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
출력 상태 기간 폴트 모드 | 컨트롤러와의 통신이 실패할 때 각 출력이 동작할지 결정합니다. 사용 가능한 값은 다음과 같습니다.
|
로드 없음 감지 | 로드 없음 감지 를 켜고 끕니다. 로드 없음 진단 비활성화는 미사용 포인트에 유용합니다. |
폴트 래치 | 폴트 원인이 제거된 후 상태 비트가 어떻게 동작할지 결정합니다.
팁 : 상태 LED는 래치된 경보의 영향을 받지 않습니다. |
자동 다시 시작 | 단락 또는 과부하 시의 출력 동작을 정의합니다.
팁 : 출력에 필드 전원이 공급되지 않을 때 출력을 켜면 폴트가 발생합니다. |
포인트 폴트 초기화 | 래치된 경보를 지웁니다. 파란색 화살표는 명시적 메시징의 사용을 나타냅니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.